主题中讨论的其他器件:TPS3813
数据表(SPRS584L)第6.5.2章片上加电复位(POR)和欠压复位(BOR)电路状态
'如果影响系统的过压或欠压情况是应用的问题、则应添加一个外部电压监控器。'
而旧版 RefGuide (SPRUGL8C)第7章中的 VREG/BOR/POR 状态
"此外、在加电和运行模式期间、内部上电复位(POR)和欠压复位(BOR)电路可监控 VDD 和 VDDIO 电源轨、无需任何外部电压监控电路"
n´t、我的汽车客户正在使用 TPS3813K33-Q1监控 器、但通过查看 F28034规格、我看不到该监控器有用的 GAP A。
甚至 TMS320F280x 至 TMS320F2802x/TMS320F2803x 的迁移 -> 8.9 VREG/POR/BOR 表示“无需任何外部电压监控电路”。
我是对的,你能澄清矛盾的说法吗?
此致、Bernd