This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:外部电压监控器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673941/tms320f28034-external-voltage-supervisor

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:TPS3813

数据表(SPRS584L)第6.5.2章片上加电复位(POR)和欠压复位(BOR)电路状态
'如果影响系统的过压或欠压情况是应用的问题、则应添加一个外部电压监控器。'

而旧版 RefGuide (SPRUGL8C)第7章中的 VREG/BOR/POR 状态
"此外、在加电和运行模式期间、内部上电复位(POR)和欠压复位(BOR)电路可监控 VDD 和 VDDIO 电源轨、无需任何外部电压监控电路"

 n´t、我的汽车客户正在使用 TPS3813K33-Q1监控  器、但通过查看 F28034规格、我看不到该监控器有用的 GAP A。

甚至 TMS320F280x 至 TMS320F2802x/TMS320F2803x 的迁移 -> 8.9 VREG/POR/BOR 表示“无需任何外部电压监控电路”。

我是对的,你能澄清矛盾的说法吗?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    在您的第一个片段中、我想您错过了有关 VDD 的部分。 BOR 不适用于 VDD。 POR 可用于 VDD 和 VDDIO。

    VDDIO BOR 范围非常宽、这可能需要外部监控器、因此由用户决定该范围是否适合其应用。

    您可能会发现此帖子有用-> https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/74329/289568#289568

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的屏幕截图没有做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    客户需要将 TPS3813用作外部窗口式看门狗(安全应用)、但他们需要确保妥善管理掉电欠压检测。 当 TPS3813仍有缺陷时、我们建议对安全应用采用什么方法:

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernd、

    VDDIO 上器件的最小工作范围为2.97v。 对于低于2.97V 的电压、不保证器件正常运行。 对于 BOR、误跳闸与真跳闸同样重要。 理想情况下、您不希望 BOR 跳闸为3V、因为它处于有效工作范围内。 另一方面、您也不希望它在2.87v 时跳闸、因为它超出了器件的工作范围。 2.87v 和2.97v 内的器件操作未定义。

    因此、我认为最安全的方法是牺牲一些建议的工作范围。 因此、您的主管 BOR 最小值应为2.97v。 BOR 最大值是您认为您的电源可以轻松满足的任何裕度、而不会发生任何误跳闸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、

    我们从您那里听到您的声音已经过去了几天了。 答案是否能解决您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    这不是几天、而是一个工作日。
    我的 AFE 和客户仍在寻找解决方案。
    从客户角度解决问题后、我将关闭此案例。

    此致、Bernd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然是 Bernd。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、

    您的客户是否找到了解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 AFAE 现在正在处理这个问题、因此我们可以关闭这个问题。
     
    此致、Bernd