This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:Uniflash 能否对 CPU2内核进行编程?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670288/ccs-tms320f28377d-can-uniflash-program-the-cpu2-core

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我已在 TMS320F28377D 上正确加载 Uniflash CPU1、但无法加载 CPU2内核。 我希望这是我错过的 Uniflash 上的一些配置设置。 我具有与 CPU1相同的设置、但我选择了 C28xx_CPU2程序选择、在设置和实用程序中选择了 CPU2内核选择。 我还应该选择其他什么吗?

所连接的是 Uniflash 的控制台输出。  

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    在将一些简单的程序加载到 CPU1和 CPU2时、我无法重现此错误。  

    您的 Uniflash 设置似乎正常、因此我认为这不是 Uniflash 问题。 我怀疑问题出在其他地方、可能是硬件或 PLL 设置问题。 您可以尝试使用 CCS 加载相同的程序以获得另一个数据点。 我还会将此主题移至 C2000器件论坛、因为那里的专家可能会从电路板/器件的角度提出其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    1) 1)您是否能够在该器件上至少对 CPU2进行一次编程?
    2) 2)您是否正在使用定制板或控制卡?
    3) 3)您是否在 CPU1/CPU2中对任何 DCSM 设置进行了编程?
    4) 4)如何配置引导模式引脚? 确保未为闪存引导配置这些配置。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    假设您能够解决问题、我将关闭此帖子。
    如果需要、您可以启动新线程。

    谢谢、此致、
    Vamsi