请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
工具/软件:Code Composer Studio
我已在 TMS320F28377D 上正确加载 Uniflash CPU1、但无法加载 CPU2内核。 我希望这是我错过的 Uniflash 上的一些配置设置。 我具有与 CPU1相同的设置、但我选择了 C28xx_CPU2程序选择、在设置和实用程序中选择了 CPU2内核选择。 我还应该选择其他什么吗?
所连接的是 Uniflash 的控制台输出。
谢谢、
Jim