主题中讨论的其他器件: DRV8305
我使用的是 LAUNCHXL-F28379D Launch Pad 和 DRV8305以及 Teknic PMSM 电机。
在启动应用之前、是否需要对每个电流传感器通道进行 ADC 失调电压校正?
当我更改 Launch Pad 或 DRV 板时、是否需要为每个测量通道重新校准 ADC 失调电压校正?
请向我推荐好的做法。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是 LAUNCHXL-F28379D Launch Pad 和 DRV8305以及 Teknic PMSM 电机。
在启动应用之前、是否需要对每个电流传感器通道进行 ADC 失调电压校正?
当我更改 Launch Pad 或 DRV 板时、是否需要为每个测量通道重新校准 ADC 失调电压校正?
请向我推荐好的做法。
谢谢
Ananth、您好!
在引导过程中、ADC 偏移校正自动填充到 偏移调整寄存 器中、偏移值在 TI 生产过程中确定。 对于一般应用、这些出厂测量的失调 电压与 TI 的 LAUNCHXL-F28379D 和 DRV8305硬件设计在失调电压校正方面能够很好地配合使用、并且只要在清除失调电压校正时不调用 ADC 模块复位、就不需要每次执行失调电压校正。
您可能需要执行 ADC 偏移校正的唯一情况 是、如果您有 新的硬件设计、 其中基准线和 ADC 输入的布线可能由于设计限制而无法达到最佳状态。
如果 您对此主题有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Joseph