This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D + DRV8305:每个不同设置是否都需要 ADC 失调电压校正?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703208/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-drv8305-does-adc-offset-correction-required-for-every-different-setup

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: DRV8305

我使用的是 LAUNCHXL-F28379D Launch Pad 和 DRV8305以及 Teknic PMSM 电机。

在启动应用之前、是否需要对每个电流传感器通道进行 ADC 失调电压校正?

当我更改 Launch Pad 或 DRV 板时、是否需要为每个测量通道重新校准 ADC 失调电压校正?

请向我推荐好的做法。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananth、您好!

    在引导过程中、ADC 偏移校正自动填充到 偏移调整寄存   器中、偏移值在 TI 生产过程中确定。  对于一般应用、这些出厂测量的失调 电压与 TI 的 LAUNCHXL-F28379D 和 DRV8305硬件设计在失调电压校正方面能够很好地配合使用、并且只要在清除失调电压校正时不调用 ADC 模块复位、就不需要每次执行失调电压校正。

    您可能需要执行 ADC 偏移校正的唯一情况 是、如果您有 新的硬件设计、 其中基准线和 ADC 输入的布线可能由于设计限制而无法达到最佳状态。

    如果 您对此主题有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    我同时使用 LaunchxL-F28379D V1和 V2、并尝试为 PMSM (DRV8305)的无传感器 FOC 执行代码。
    V1的代码无法驱动 V2中的 PMSM 电机。 电机停止并消耗更多电流。 调整 V2中的 ADC 偏移校正值后、我们发现 PMSM 电机运行的代码相同。 因此、根据我们对 launchxl-F28379D 的 V1和 V2版本进行的测试、我们发现不同电路板需要 ADC 偏移校正值。
    V1的 ADC 偏移校正值 FY I 为2322、V2为2286。

    我们的理解与您的答复不同。
    我们发现 ADC 校准结果的行为不同、请进行评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 ADC 偏移重校准的典型情况是不同电路板运行同一电机。 另一个示例是、当同一电路板长时间运行、并且电压和电流反馈的硬件组件的值可能因环境条件或组件容差而发生变化。 在最后一个示例中、建议根据特定电路板中使用的硬件组件的质量、根据需要运行偏移重校准。

    肖恩