你好
我将 C2000实验套件与 TMS320F28335控制卡配合使用。 一旦我将坞站插入我的系统、控制卡上的 U2部分就会在几秒钟内过热。
我已经验证了5V 和3.3V 引脚上的电压电平、它们没有改变、GPIO 引脚也正常工作。 可能的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我将 C2000实验套件与 TMS320F28335控制卡配合使用。 一旦我将坞站插入我的系统、控制卡上的 U2部分就会在几秒钟内过热。
我已经验证了5V 和3.3V 引脚上的电压电平、它们没有改变、GPIO 引脚也正常工作。 可能的原因是什么?
Mahetab
我建议在该问题解决之前不要使用 controlCARD。
我想不到会导致这种情况的任何配置... 但是、正如 Gatuam 所建议的、听起来好像有些东西短路了。 我的第一个想法是、如果直流/直流转换器(U2)很热、那么3.3V 很可能会短接到某个东西(可能是接地)。
此致、
Cody
Mahetab
听起来您可能意外损坏了 F28335、 这在与电力电子设备连接时很容易实现。
根据我的经验、当器件灌入过多电流的时间过长时、3.3V 将短接至 GND。 测量接地引脚和 VDD 引脚之间的电阻。 如果不移除器件、您无法证明损坏的是 F28335、但如果电阻较低、我们至少会知道 U2为什么会发热。
尝试以下操作:
此致、
Cody