This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671613/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

你好  

我将 C2000实验套件与 TMS320F28335控制卡配合使用。 一旦我将坞站插入我的系统、控制卡上的 U2部分就会在几秒钟内过热。  

 我已经验证了5V 和3.3V 引脚上的电压电平、它们没有改变、GPIO 引脚也正常工作。 可能的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    U2是 LDO、它升温并不是一个好迹象。 反过来、这表示在某个地方存在短路。 控制器温度是否正常? 您是否能够进行相同的编程?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生的答复
    温度不正常、但我仍然可以对其进行编程。 U2部分上的 IC 似乎正在烘烤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    U1或/和 U2、您可能必须更换。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahetab

    我建议在该问题解决之前不要使用 controlCARD。

    • 这是全新的 controlCARD、还是您以前使用过?

    我想不到会导致这种情况的任何配置... 但是、正如 Gatuam 所建议的、听起来好像有些东西短路了。 我的第一个想法是、如果直流/直流转换器(U2)很热、那么3.3V 很可能会短接到某个东西(可能是接地)。

    • 您已将 controlCARD 和集线站连接到了什么?
    • 是否可以删除所有内容并重试?  
    • 您可以附加一张或两张设置图吗?
    • 您是否将 controlCARD 设置在导电表面上? 许多引脚是穿孔组件、可能会意外地在背面短接。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody
    它不是新的,我们以前使用过它。
    我将其用于 PWM 生成、GPIO 连接到逆变器的驱动器电路。 我也在没有任何连接的情况下检查了它。 一旦在没有任何驱动器连接的情况下将系统连接到该特定区域、加热就会开始。

    此致
    Mahetab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahetab

    听起来您可能意外损坏了 F28335、 这在与电力电子设备连接时很容易实现。  

    根据我的经验、当器件灌入过多电流的时间过长时、3.3V 将短接至 GND。 测量接地引脚和 VDD 引脚之间的电阻。 如果不移除器件、您无法证明损坏的是 F28335、但如果电阻较低、我们至少会知道 U2为什么会发热。

    尝试以下操作:

    1. 测量集线站引脚上 VDD 和 GND 之间的电阻(仍插入 controlCARD)。 (它应该很高、但我希望您会看到低于100欧姆的东西)
    2. 拆下 controlCARD 并再次测量电阻。
      1. 如果它变为开路、则问题出在 controlCARD 上。
      2. 如果电阻保持低电平、则可能是坞站出现问题。
        1. 然后在从集线站断开连接的情况下测量 controlCARD 上 VDD 和 GND 之间的电阻。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahetab
    您是否幸运地发现了您的问题?

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、先生
    根据您提供的建议,控制卡中存在问题。

    再次感谢