This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS320F28377S 中 ADC 的更新值

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676189/ccs-tms320f28377s-update-value-of-adc-in-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我已经使用了 V200的 ADC_SoC_epwm01或 ADC_SoC_software01中为 CCv7.0中的 TMS320F28377S 提供的参考代码。 我将在结果寄存器中获取 ADC_Values。 但是、如果我使用连续刷新运行代码、它会在 asm ("  ESTOP0")挂起。 因此、它不会注意到 ADC 引脚 AO 上的电压发生任何变化。 请帮助我解决此问题、即 ADC 值的更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    只需注释该行。 它只是一个软件断点。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请建议一种持续运行的方法来扫描 ADC 值。 我删除了该行、代码不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会观察到这些情况 // asm ("  ESTOP0");

    C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.504.1)

    C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1135 @ 0xB682)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.504.1)

    C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态

    C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我注意到、它也会停在第号行 159、ADC 值仍不会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我挂起并恢复、但不是通过持续刷新、我将获得更新后的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到以下帖子、现在已解决。 我刚刚查看了寄存器的观察表达式以获取更新的值。

    e2e.ti.com/.../484261
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、

    最好知道您已解决问题。

    此致、
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、您可以解决这个问题。

    此致、
    Gautam