This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:有关采用 InstaSPIN-MOTION 的 DRV8412-C2-KIT 的问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DRV8412, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676196/tms320f28069m-question-about-drv8412-c2-kit-with-instaspin-motion

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:controlSUITEDRV8412MOTORWARE

大家好、

目前、我使用 InstaSPIN-MOTION 的 Lab13b 来转动客户的两相步进电机。
尽管它使用以下配置运行、但它在大约200RPM 时停止(步出)。

请告诉我以下信息。

(1)是否可以使用此配置以1500 RPM 的转速旋转电机?

(2)在这种情况下,应调整哪个参数?
我尝试更改 BW (带宽)值、但行为没有改变。

(3)如果是基于此配置的程序、则以1500 RPM 转速旋转电机会更容易
或根据以下程序自定义程序?
C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8412-C2-Kit_v131\Stepper

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-MOTION / MotorWare 不支持 DRV8412套件、也不支持步进电机。

    如果您使用的是2相步进电机和 DRV8412套件、则应使用 controlSUITE 项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您的信息。

    我明白了。

    此致、

    Sasaki