This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:XCLKIN 上升时间

Guru**** 2600535 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676151/tms320f28335-xclkin-rise-time

器件型号:TMS320F28335

我目前正在使用具有 TMS320F28335的第三方设计。 我正在研究30MHz 时钟信号、发现上升沿和下降沿不像我预期的那么陡峭。

测得的10%至90%上升时间为7.2ns、因此实际上升时间约为6.2ns。 也就是说、时钟信号超出 DSP 规格。 现在、我有几个问题:

问题1:   我没有找到您指定上升时间的明确规格,但我假设您是指10%至90%上升时间。 即、对于3.0V 信号、时间介于0.30V 和2.7V 的电压电平之间。 是这样吗?
Q2:   6.2ns 上升时间是否已经是 DSP 性能的问题、或者您是否有一些安全裕度? 您的利润有多大? 我的意思是、我应该永远不会超过的最终上升时间是多少?

(绿色箭头表示我最关心的时钟信号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matti、

    您的照片没有被考虑到。 您可以再次上传吗?

    通常是的、上升/下降时间应介于10%和90%之间。 在3.3V 的标称工作电压下、您希望看到信号的测量时间介于0.33V 至2.97V 之间。此外、VDDIO 电源的推荐器件工作范围为3.135V 至3.465V。如果器件的工作电压低于3.135V、 我们无法保证器件正常运行。

    2.同样、如果时钟不低于 XCLKIN 的6ns 最大规格、我们无法保证运行。 MAX 是 MAX、并且没有比它高的裕量。

    谢谢、
    标记