请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 你(们)好。
我的问题与使用150MHz 外部振荡器时的 XCLKOUT 信号有关
1: XCLKOUT 信号在150MHz 稳定后是连续的。
2. 加电时、XCLKOUT 信号稳定至150MHz 需要多长时间、正如我在数据表中看到的、它经历了各种转换。 数据表对此不清楚。 您能详细解释一下吗?
3.我能否使用 XCLKOUT 信号驱动 FPGA 器件内的外部逻辑(如 DPRAM IP)、而不会由于上电时钟的各种转换而锁定逻辑输出。
此致、
Dhavat