This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:XCLKOUT 稳定时间

Guru**** 2600535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676210/tms320f28335-xclkout-stabilize-time

器件型号:TMS320F28335

你(们)好。

我的问题与使用150MHz 外部振荡器时的 XCLKOUT 信号有关

1:  XCLKOUT 信号在150MHz 稳定后是连续的。

2.  加电时、XCLKOUT 信号稳定至150MHz 需要多长时间、正如我在数据表中看到的、它经历了各种转换。 数据表对此不清楚。 您能详细解释一下吗?

3.我能否使用  XCLKOUT 信号驱动 FPGA 器件内的外部逻辑(如 DPRAM IP)、而不会由于上电时钟的各种转换而锁定逻辑输出。

此致、

Dhavat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhavat

    XCLKOUT 在150MHz 上是连续的。
    2.我们没有为 XCLKOUT 指定启动时间。 它源自 SYSCLK。 当程序开始执行时、您将配置 PLL、PLL 在锁定新频率后变为 SYSCLK。 当您的应用程序执行和设置时钟时、您将在引脚上看到这些状态。
    3.有关使用 XCLKOUT 驱动外部 IC 的更多信息、请参阅 XINTF 用户指南(SPRU949)和 F28335数据表。 通常、这用于存储器接口。 还有一个已为 Type0 XINTF 编写的 wiki 页面、但仍适用于 F28335上的类型1 XINTF: processors.wiki.ti.com/.../External_Interface_XINTF_Type_0_FAQ_for_C2000

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    标记