This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSSOLARUINVKIT:C2000微型逆变器问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/701818/ccs-tmdssolaruinvkit-c2000-micro-inverter-questions

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 当我使用"SolarMicroInvGUI"时、"appProgram.out"将被下载到 F28035中、TMDSSOLARUINVKIT 将被 PC 上的 GUI 连接和监控。 如果我使用 CCS Eclipse 项目"SolarMicroInv_F2803x"来构建"SolarMicroInv_F2803x.Out"、它是否可以与 "SolarMicroInvGUI"一起使用、即在 文件夹"SolarMicroInvGUI"中将"appProgram.Out"替换为"SolarMicroInv_F2803x.Out"。 我的目的是更改参数并重新编译代码、然后使用 PC 上的 GUI 对其进行测试。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要导入 GUI Composer 工程、然后使用它在.out 文件中重新链接、有关详细信息 、请按照 GUI Composer 页面上的说明进行操作 processors.wiki.ti.com/.../Category:GUI_Composer

    您将需要 GUI Composer v1、您可能需要下载旧版本的 CCS、因为新 CCS 不再支持 GUI Composer v1。

    您也可以在 CCS 论坛下发布您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件夹"SolarMicroInvGUI"中的"appProgram.out"是否由 CCS Eclipse 项目"SolarMicroInv_F2803x"构建?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当您在 CCS 中打开 GUI Composer 项目时、它将要求您在项目中链接*。out 文件。 我相信、当您生成发布包时、它会将*。out 复制到该 zip 包中、这就是您在 GUI 文件夹中看到的内容。

    在这种情况下、*。out 文件是由您提到的工程生成的、没有使用其他工程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我明白了。 谢谢。