请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSSOLARUINVKIT 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
当我使用"SolarMicroInvGUI"时、"appProgram.out"将被下载到 F28035中、TMDSSOLARUINVKIT 将被 PC 上的 GUI 连接和监控。 如果我使用 CCS Eclipse 项目"SolarMicroInv_F2803x"来构建"SolarMicroInv_F2803x.Out"、它是否可以与 "SolarMicroInvGUI"一起使用、即在 文件夹"SolarMicroInvGUI"中将"appProgram.Out"替换为"SolarMicroInv_F2803x.Out"。 我的目的是更改参数并重新编译代码、然后使用 PC 上的 GUI 对其进行测试。 谢谢。