This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:关于 F2837x 的 VREG

Guru**** 2600365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671609/tms320f28377s-about-vreg-of-f2837x

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

我的客户使用 F2837x 的内部 VREG 进行大规模生产。

 由于数据表中描述了 VREG 无法使用、因此我知道使用 VREG 超出了器件工作的保证范围。

是否有任何信息表明由于未来的修订版本更改、内部 REG 将被卸载?

由于客户的电路板以当前配置运行、如果可能、客户希望在之前的设计中使用它。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    如果我正确理解了您的问题、您的客户将 F2837xS 器件与内部 VREG 搭配使用、即使数据表中说不支持该器件、他们想知道 F2837xS 的未来 Si 版本是否仍具有内部 VREG、对吧?

    根据 TI 指南、不支持和保证任何违反数据表的行为。 因此、我建议不要在 F2837xS 器件上使用内部 VREG。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav-San、您好!

    感谢您的支持。

    我将向我的客户告知这一点。

    此致、

    Sasaki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav-San、您好!

    请再告诉我一个。

    我的客户参考 SPRS881C 进行开发。

    本手册介绍了 VREG 的使用方法。 如下所示。

    因此、当使用 VREG 时、我想了解它可接受的范围。

    例如、如果 CPU 以160 MHz 的频率运行、那么温度在85°C 以内就没有问题

    (我的客户正在使用160 MHz 的 CPU。)

    如果您有任何信息、请告诉我。

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    请参阅  SPRS881C 中的"5.7.1电源定序"部分、其中说明"不支持内部 VREG "。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持!