This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:是 VSSOSC 引脚所需的覆铜

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674950/tms320f28075-is-copper-pour-needed-for-vssosc-pin

器件型号:TMS320F28075

大家好、在 F28075 controlCARD PCB 文件中、似乎有一个铜区域(下面的粉色矩形)连接到 F28075的 VSSOSC 引脚。(我不熟悉软件焊盘、所以我不确定)。

因此、如果需要外部晶体、则该引脚需要覆铜、对吧? 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    我看到了很多粉色矩形、您谈论的是哪一个粉色矩形? 下面是唯一看起来可能是覆铜的粉色矩形、该矩形是什么? 通常在晶体下方放置一个实心接地层、大多数制造商在其数据表中都要求这样做。  

    此致、
    Cody