是否有在 TMS320F28069MPZT 上使用 ADC 的应用手册? 我们在 ADC 中遇到了一些错误,而 MCU 的数据表并没有真正为您提供用于驱动 ADC 的参考电路。
如果我们有一个500欧姆串联电阻器和一个输入阻抗1K 电阻器与10K NTC 并联、则可以看到我们的电路负载。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有在 TMS320F28069MPZT 上使用 ADC 的应用手册? 我们在 ADC 中遇到了一些错误,而 MCU 的数据表并没有真正为您提供用于驱动 ADC 的参考电路。
如果我们有一个500欧姆串联电阻器和一个输入阻抗1K 电阻器与10K NTC 并联、则可以看到我们的电路负载。
锡比、
我们没有用于驱动 ADC 输入的标准参考设计、这主要是因为 ACQPS 窗口是可编程的。 本主题的工作中有一份应用报告、但我无法估计何时可以发布。
接近 ADC 输入的方法有两种。 第一个是针对高带宽输入信号、第二个是针对低带宽输入信号。 两者的目标是使输入信号特性与适当的 ACQPS 窗口相匹配。
高带宽信号通常具有 ACQPS 上限(必须较短、否则信号无法重现)。 ADC 输入模型可简化为一 个二阶无源低通滤波器(两个串联的 R-C 滤波器)。 CP、Ron 和 Ch 值是固定的、因此用户可以计算最大 Rs 值 以满足输入信号的带宽需求。 FC 切断约为1/(2π√(RsCpRonCh))。
对于低带宽输入信号、可以增加 ACQPS、以便通过 R-C 滤波器实现额外的稳定时间。 通常情况下、Rs 固定在 kΩ Ω 范围内。 当 Rs 为已知值时、用户可以使用相同的 FC 公式计算为通道电容充电所需的最小 ACQPS。 如果计算出的 ACQPS 窗口太长、无法实际使用、则可以在 Rs 和 CP 之间的引脚上放置一个大型外部电容器(>~100nF)、以帮助在连接采样开关时更快地为通道充电。
Tommy