This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:TMS320F28069M 的 ADC 驱动器

Guru**** 2599395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671517/tms320f28069m-adc-drive-of-tms320f28069m

器件型号:TMS320F28069M

是否有在 TMS320F28069MPZT 上使用 ADC 的应用手册?  我们在 ADC 中遇到了一些错误,而 MCU 的数据表并没有真正为您提供用于驱动 ADC 的参考电路。

如果我们有一个500欧姆串联电阻器和一个输入阻抗1K 电阻器与10K NTC 并联、则可以看到我们的电路负载。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、

    ADC 输入的数据表中有以下模型:

    ADC ACQPS 的配置应确保 Ch 能够在采样窗口内达到所需的精度水平。  通道启动电压没有内置预调节功能、因此最好假设存在最坏情况下的残余电压(通常为 VSSA 或 VDDA)。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    请向 Lars 提供以下信息:

    -参考电路、并就使用不同输入阻抗的影响进行一些讨论(具体而言、分压器的值应该需要缓冲、什么类型不需要缓冲。

    -如果输入阻抗过高、会引起什么误差?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡比、

    我们没有用于驱动 ADC 输入的标准参考设计、这主要是因为 ACQPS 窗口是可编程的。  本主题的工作中有一份应用报告、但我无法估计何时可以发布。

    接近 ADC 输入的方法有两种。  第一个是针对高带宽输入信号、第二个是针对低带宽输入信号。  两者的目标是使输入信号特性与适当的 ACQPS 窗口相匹配。

    高带宽信号通常具有 ACQPS 上限(必须较短、否则信号无法重现)。  ADC 输入模型可简化为一 个二阶无源低通滤波器(两个串联的 R-C 滤波器)。  CP、Ron 和 Ch 值是固定的、因此用户可以计算最大 Rs 值 以满足输入信号的带宽需求。  FC 切断约为1/(2π√(RsCpRonCh))。

    对于低带宽输入信号、可以增加 ACQPS、以便通过 R-C 滤波器实现额外的稳定时间。  通常情况下、Rs 固定在 kΩ Ω 范围内。  当 Rs 为已知值时、用户可以使用相同的 FC 公式计算为通道电容充电所需的最小 ACQPS。  如果计算出的 ACQPS 窗口太长、无法实际使用、则可以在 Rs 和 CP 之间的引脚上放置一个大型外部电容器(>~100nF)、以帮助在连接采样开关时更快地为通道充电。

    此主题还包含其他技术讨论:

    Tommy