主题中讨论的其他器件:DRV8301、 MOTORWARE
大家好、
我最近从朋友那里获得了 DRV8301-HC-EVM Rev D InstaSpin 评估板。 我已成功连接到 InstaSpin 通用 GUI、并使用 Proj_Lab13e 读取电机参数、但无法运行电机、因为 InstaSpin 通用 GUI 开始运行后、电路板上的红色故障 LED6始终亮起。 我想找出原因、是我的 DRV8301芯片死机、还是有其他原因。
更多信息:PVDD 随附12V 电压。 我的 controlCARD 是一款 F2806M。 我已断开电机连接、故障 LED 仍然亮起。 我也尝试过不同的电机、但运气不好。
我已经通读了以下主题: https://e2e.ti.com/support/applications/motor_drivers/f/38/p/639691/2360751 、其中建议了以下调试过程...
"请尝试一个简单的调试过程:
1) 1)断开电机
2) 2)将12V 电压放在 DRV8301 PVDD 上
3) 3)将 EN_GATE 设置为逻辑高电平
4) 4)测量 AVDD、DVDD 和 GVDD 电压
如果电压不是~6.5V、3.3V 和10.5V、 则 DRV8301存在问题。'
我可以在代码中找到 EN_GATE 的哪个 C 文件? 在哪里还可以找到 AVDD DVDD 和 GVDD 电压? 应该在电路板上物理测量它们、还是可以在 Code Composer Studio 中的寄存器中找到它们的值?
谢谢您、
Matt