This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301 RevD F2806x ISO controlCARD

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28069, DRV8301, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673814/drv8301-revd-f2806x-iso-controlcard

主题中讨论的其他器件:controlSUITETMS320F28069DRV8301TMS320F28069M

你(们)好

我正在使用 controlSUITE 中提供的 PM_sensorless。

我尝试执行1级构建、并导入 Graph.graphProp 以测试 svpwm。 但它不能按预期工作(请参阅下面的屏幕截图)。  

有什么想法、问题可能是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以发布"Graph Properties"以显示您的设置? 或者,您也可以参考指南(data_log.pdf),为这些变量设置时间图的属性。 该指南可在如下文件夹中找到、该指南也可用于 F2806x、尽管它适用于 F2803x。

    data_log.pdf:C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\drivers\F2803x_v1.2\~Docs
    或 DMC2803x_DRV.pdf:C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\drivers\F2803x_v2.1\~Docs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的回复、

    这是图形属性的屏幕截图。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图形属性应正确。 您可以在 CCS 调试中启用芯片实时模式、并在图形窗口中启用持续刷新。 确认数据记录的连接设置如下、并将 EnableFlag 设置为1。 如果您在 controlSUITE 中未对原始项目进行任何更改、则该图形工具应能正常工作。
    DlogCh1 =_IQtoQ15 (svgen_dq1.Ta);
    DlogCh2 =_IQtoQ15 (svgen_dq1.TB);
    DlogCh3 =_IQtoQ15 (svgen_dq1.TC);
    DlogCh4 =_IQtoQ15 (svgen_dq1.tB-svgen_dq1.tc);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我通过折叠提供的 pdf 文件(PMSMS.pdf 的无传感器 FOC)所做的。 但图形效果不好!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小直流电压应该是多少? 我使用14V 电压作为直流电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    14V 输入符合 DRV8301的规格。 H/w 板建议24V~48V 输入。 您可以清理、重建和下载项目、我已经在 DRV8301套件上测试了该项目、这是可以的。 请确保构建配置为"DRV8301_F2806X_RAM"、目标配置适用于 XDS100仿真器和 F28069、还请确保 controlCARD 为 TMS320F28069、而不是 TMS320F28069M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有这些规格都是雪塔。 控制卡为 F2806x ISO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 也许、您可以使用 PWMDAC 来检查 SVGEN 的输出是否正确或者图形工具是否工作、这是因为此套件能够支持 PWMDAC 功能。
    您可以尝试首先单击"Reset the Graph"、然后在图形工具中单击"Enable Continuous Refresh"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    的确、这很奇怪。

    无法获得预期的图形。

    我还尝试了 PWMDAC 测试点、结果非常成功。

    我被死锁了。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此处找到与我提到的相同的问题:
    e2e.ti.com/.../450120
    那么,有什么帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同意这篇文章、您使用的 CCS 版本和 C 编译器是什么? 项目中的配置可能有问题。 我已经使用 CCS7.3和 CCS6.1.1对这些项目进行了测试、这些项目运行良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最后通过更改 Code Comper 中的编译器版本来解决了这个问题。