请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
我需要为单相逆变器系统构建迟滞电流控制器。 函数发生器将提供基准电流信号,与通过 LEM 电流从器件获取的电流信号进行比较。 模拟比较器系统将与这两个信号进行比较、以产生互补 PWM 信号(双极 PWM)来控制逆变器。 RL 负载连接到逆变器交流侧。 直流侧将连接到直流电源(30V)。 我的问题是:
1) 1)对于迟滞带、如何为该芯片设置它、我注意到对于比较器子系统、有比较器迟滞控制寄存器、我不知道这是否起作用。
2) 2)是否有任何应用示例与此相关? 我查看了峰值电流控制器示例和其他示例、但我没有找到非常接近的应用示例。 如果有人有类似的代码或示例、您能否提及我或向我分享一个 near 代码、以便我作为学习材料。
非常感谢