This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:为 TMS320F28379D 构建迟滞电流控制器

Guru**** 2596195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674523/ccs-tms320f28379d-build-a-hysteresis-current-controller-for-the-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我需要为单相逆变器系统构建迟滞电流控制器。 函数发生器将提供基准电流信号,与通过 LEM 电流从器件获取的电流信号进行比较。 模拟比较器系统将与这两个信号进行比较、以产生互补 PWM 信号(双极 PWM)来控制逆变器。 RL 负载连接到逆变器交流侧。 直流侧将连接到直流电源(30V)。 我的问题是:  

1) 1)对于迟滞带、如何为该芯片设置它、我注意到对于比较器子系统、有比较器迟滞控制寄存器、我不知道这是否起作用。  

2) 2)是否有任何应用示例与此相关? 我查看了峰值电流控制器示例和其他示例、但我没有找到非常接近的应用示例。 如果有人有类似的代码或示例、您能否提及我或向我分享一个 near 代码、以便我作为学习材料。  

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Min、

    我不熟悉迟滞电流控制器、但我认为这不是您从 cmpss 中寻找的迟滞。 我将介绍 cmpss 迟滞的工作原理、您可以决定这是否适用于您的应用。

    例如、假设比较器具有0v 偏移(以简化说明)、负输入端的电压为1.5v。 当正输入电压大于1.5v 时、比较器将跳闸、如果小于1.5v、则将会跳闸。

    因此、本质上、跳闸电压为">1.5v"、而未跳闸电压为"< 1.5v"。 迟滞会将该未跳闸电压更改为"<1.5v"。 对于 F2837x、它有4个级别->(12、24、36、48) lsb。 由于迟滞为12lsb (基准电压为3.3V 时约为10mV)、因此您的未跳闸电压变为"<1.49v"。 希望这可以清除它。

    有关如何设计迟滞电流控制器的第二个问题、请单独发布、合适的专家将会解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢