This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:数据表反馈错误/问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674359/tms320f280049-datasheet-feedback-errors-questions

器件型号:TMS320F280049

大家好、

 

我们收到了一些有关全新 F280049数据表的反馈:

http://www.ti.com/lit/gpn/tms320f280049

 

您能否查看并确认这些项目?

 

"

-第21页上列出了两次纵横制输出3。 然后、这之后的序列关闭。 GPIO4之后的交叉开关输出的引脚分配是什么?

 

 

-在第29页、VDDIO_SW 的说明显示:"内部直流/直流稳压器的电源引脚。" 我假设这意味着1.2VDC 内部稳压器?

 

此外、该引脚(64引脚器件上的引脚53)是否应连接到3.3 VDC 电源(例如、其中一个 VDDIO 引脚)?

 

我想使用内部1.2VDC 稳压器、稳压器是否在内部连接到3.3VDC 电源? 或者、该引脚是否应该简单地通过一个20uF 电容器接地?

"

 

提前感谢、

比利

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    比利

    在数据表中、GPIO4和 GPIO5上的 OUTPUTXBAR3分配是正确的、看起来可能有点奇怪、但这是实际的实现方式。 这允许该 OUTPUTXBAR 具有多个选项、以避免这些引脚上的任何其他多路复用器冲突其他功能。

    VDDIO_SW 引脚是内部直流/直流稳压器的3.3V 电源、应将其连接到与 VDDIO 相同的系统3.3V 电源(必须是)。 直流/直流稳压器的输出为1.2V VDD 引脚、这些引脚需要增加电容以实现稳定、如 VDD 引脚说明所示。 有关配置直流/直流稳压器的详细信息、请参阅数据表的"电源管理"部分。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jason 的澄清!

    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家迅速注意这一问题并迅速解决问题。

    Leland