请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 大家好、
我们收到了一些有关全新 F280049数据表的反馈:
http://www.ti.com/lit/gpn/tms320f280049
您能否查看并确认这些项目?
"
-第21页上列出了两次纵横制输出3。 然后、这之后的序列关闭。 GPIO4之后的交叉开关输出的引脚分配是什么?
-在第29页、VDDIO_SW 的说明显示:"内部直流/直流稳压器的电源引脚。" 我假设这意味着1.2VDC 内部稳压器?
此外、该引脚(64引脚器件上的引脚53)是否应连接到3.3 VDC 电源(例如、其中一个 VDDIO 引脚)?
我想使用内部1.2VDC 稳压器、稳压器是否在内部连接到3.3VDC 电源? 或者、该引脚是否应该简单地通过一个20uF 电容器接地?
"
提前感谢、
比利