This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28334:TMS320F28334

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698583/ccs-tms320f28334-tms320f28334

器件型号:TMS320F28334
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

 我已将.out 文件转换为.hex 文件并从命令提示符运行,显示以下错误,无法识别设备名称:Xf2833xX,正在共享屏幕快照,请查找附件并帮助我解决此问题,我是否提供了错误的路径?? 接近投影死线

正在等待您的善意帮助

谢谢、此致

江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已将.out 文件转换为.hex 文件并从命令提示符运行,显示以下错误,无法识别设备名称:Xf2833xX,正在共享屏幕快照,请查找附件并帮助我解决此问题。

    这是命令提示符中提供的路径,是否缺少任何参数???? 请告诉我  

    C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer>serial_flash_programr.exe -d F2833x -k F2833x_flash_kernel PQCR.txt -p COM5 -b 9600

    AM 接近项目死线日期

    正在等待您的善意帮助

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gangadhararao、

    如 serial_flash_programmer -> readme.txt 中所述、该实用程序仅接受来自 F2802x、F2803x、f2805x、f2806x、f2837xD、 f2837xS 或 f2807x。

    D -要加载到的设备的名称
    F2802x、F2803x、f2805x、f2806x、f2837xD、 f2837xS 或 f2807x。

    请参阅 F28335_flash_kernel 示例、该示例将与串行闪存编程器配合使用。 选择02x、03x、05x 或06x 作为您的器件。

    请访问 e2e.ti.com/.../589298查看此帖子

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢、
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们按照您的示例链接所述的相同过程操作。

    在终端中传递的参数:

    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    serial_flash_programr.exe -d F2833x -k F2833x_flash_kernel PQCR.txt -p COM5 -b 9600
    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

    但我们仍然无法成功下载固件。

    错误:
    无法识别的器件名称:Xf2833xX

    已尝试使用不同的 PC 串行端口以及 USB 转 UART 器件。

    是否有任何其他工具可用于调试实际问题????

    我们有一个用于 F2833微控制器的固件文件(file.out)。


    请帮助我们处理高优先级问题。


    此致、
    Bhanu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja Ravi Krishna、

    请回复。

    IAM 正在等待您的回复

    谢谢此致

    Gangadhararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gangadhararao、

    正如我之前的帖子中提到的、您无法使用"-d F2833x"、因为该工具不接受除以外的任何输入
    F2802x、F2803x、f2805x、f2806x、f2837xD、 f2837xS 或 f2807x。

    请检查我指出的 e2e 帖子。 帖子中的用户有相同的问题。 他无法使用选项"-d F2833x"

    谢谢、
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Raja Ravi Krishna、

    我已经尝试过并获得了以下输出,这意味着我的图像现在已刷写到电路板中。请确认

    正在共享屏幕快照、请找到附件

    C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer>serial_flash_programr.exe -d F2803x -k f28335_flash_kernel.txt -a PQCR.I00 -p COM5 -b 9600

    C2000串行固件升级程序
    版权所有(c) 2013 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

    正在获取通信状态
    建立通信 DCB
    调整端口设置

    调用 F05_DownloadImage
    正在将 PQCR.I00下载到器件...

    C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\utilities\fel_programmers\serial_flash_programmer>

    IAM 正在等待您的回复、

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gangadhararao、

    请运行具有'-v'选项的相同命令以启用详细输出。

    让我知道控制台输出。

    谢谢、
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Raja Ravi Krishna、

    我通过提供-v (详细)选项来运行、iam 共享该输出的屏幕截图。请查找附件

    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gangadhararao、

    是的。 已成功加载。 如果您在下一阶段遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢、
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajaravi Krishna、

    正如您所说的、当 我在命令行 C 中运行以下命令时、它已成功加载:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\utilities\flash_programmers\serial flash programmers\serial flash 编程器 serial flash programr.exe -d F2803x -k F28335 flash kernel.txt -a PQCR.I00 -p COM5 -b 9600 -v

    我刚刚连接了 USB CP2102 USB-TTL 收发器、并在命令提示符下运行代码、我没有连接到微控制器、但没有连接到微控制器、也显示成功、

    我还尝试在 USB CP2102 USB-TTL 连接器的 TX 引脚和 RX 引脚之间连接一根导线、并在命令提示符下运行、然后它也显示成功

    我没有连接到任何控制器,但仍然显示成功,请帮助我

    正在等待您的回复

    谢谢、此致

    江原高