This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:一个 GPIO 损坏、能否通过断开附近的 VDDIO 来隔离 GPIO?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/701001/tms320f28379d-one-gpio-is-damaged-can-the-gpio-be-isolated-by-disconnecting-vddio-nearby

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TPS62420

据信、DSP 的一个 GPIO 已损坏:使用万用表、GPIO 和 GND 之间的 R 仅为0.6 Ω。  

流经 VDDIO 的电流非常大、并且测得的 VDDIO 和 GND 之间的 R 小至8 Ω。  

我想是否还有其他选择、例如通过断开受损 GPIO 附近的 VDDIO 引脚或引脚来禁用或隔离损坏的 GPIO、而不是更换 f28379D。  

欢迎提出任何建议。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    整个过程似乎很短、因此您必须更换部件本身。 您是否遇到 MCU 或 LDO 过热问题?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可悲的是、只有一个 GPIO 需要替换 DSP 本身?
    不会过热。
    首先、我实现了更大的100mA 电流、但我什么也没做。 然后、我发现3.3V LED 指示灯关闭、因为开关 dc-dc 无法保持3.3V。我想电源电流因某种原因受到限制、因此我不会感觉到明显过热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hai Xua]SAD、只有一个 GPIO 需要替换 DSP 本身? [/报价]

    您没有其他选择。

    [引用 USER="Hai Xua"]然后我发现3.3V LED 指示灯关闭,因为开关 dc-dc 无法保持3.3 v[/引用]

    直流-直流部件的额定电流是多少?

    [引用用户="Hai Xua"]我想供应电流在某种程度上是有限的,这样我就不会觉得过热。

    是的! 这就是我的感受。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DC-DC 是典型的 TPS62420、在 output1上的速率为600mA、对于 f28379D 使用3.3V。