请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:TPS62420
据信、DSP 的一个 GPIO 已损坏:使用万用表、GPIO 和 GND 之间的 R 仅为0.6 Ω。
流经 VDDIO 的电流非常大、并且测得的 VDDIO 和 GND 之间的 R 小至8 Ω。
我想是否还有其他选择、例如通过断开受损 GPIO 附近的 VDDIO 引脚或引脚来禁用或隔离损坏的 GPIO、而不是更换 f28379D。
欢迎提出任何建议。 谢谢