Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好。
我想使用我以前在旧编译器和28335目标中使用过的__Lmin 之类的内在函数。 遗憾的是、对于 CCStudio 8和编译器 TI v18.1.0.LTS、我会收到链接器错误、因为无法识别此内在函数:在 TMS320C28x C 编译器中、[spru514m]会调用许多内在函数、但不会指定使用它们的特定操作[CCStudio 项目配置]。
有人可以帮助我吗?
迭戈