This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377D:内在函数不能识别#39;t 识别

Guru**** 2620915 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700966/compiler-tms320f28377d-intrinsic-function-doesn-t-recognize

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好。

我想使用我以前在旧编译器和28335目标中使用过的__Lmin 之类的内在函数。 遗憾的是、对于 CCStudio 8和编译器 TI v18.1.0.LTS、我会收到链接器错误、因为无法识别此内在函数:在 TMS320C28x C 编译器中、[spru514m]会调用许多内在函数、但不会指定使用它们的特定操作[CCStudio 项目配置]。

有人可以帮助我吗?

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CCS8 v18.1.1和 v18.1.0.LTS 都能识别__Lmin。 也许您从 CLA 源代码中使用它、CLA 编译器具有不同的内在函数列表、所有这些内在函数都以"_m"开头、例如_mnop()、_mdebugstop()等

    Edward
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    C28x 编译器仍然支持这些功能。 CLA 编译器不支持它们。 正如 EK 提到的、您可能在 CLA 代码中使用它们。

    此致、
    SAL