Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
主席先生,
我需要生成6个载波信号,所有信号都处于同一相位,但处理范围为+1到-1 (或0到2)。 然后、我需要将其与正弦波进行比较、以获得开关脉冲。 我在这一领域非常初级、请指导我如何为此编写代码