This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:相位处置 PWM

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700525/ccs-tms320f28335-phase-disposition-pwm

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生,
我需要生成6个载波信号,所有信号都处于同一相位,但处理范围为+1到-1 (或0到2)。 然后、我需要将其与正弦波进行比较、以获得开关脉冲。  我在这一领域非常初级、请指导我如何为此编写代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramyani

    请尝试在此处观看介绍视频 :https://training.ti.com/getting-started-c2000-epwm-module 

    我们在 controlSUITE 中提供了一些示例、用于向您展示如何设置 PWM 模块。

    我不理解 [引用用户="ramyani Chakrabarty"]、但却决定涵盖从+1到-1 (或0到2)的内容[/引用]、但其余内容与 F28335器件有关似乎是合理的。

    此致、
    Cody