请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 大家好
我将使用 LEM LV 25-P 电压传感器和 LA 25-NP 以及电流传感器分别测量交流电压和电流。 我发现、根据 C2000 ware 中提供的原理图、Launchxl F28379D 的 ADC 范围介于0V 至3V 之间。 是这样吗? 如果有任何参考设计可用于此类传感器(提供双极输出)的输入信号调节、请指导我实现这一目标。 谢谢你
此致、
Thilesh de Silva