This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:连接 ADC 模块

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673659/launchxl-f28379d-interfacing-with-adc-modules

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好

我将使用 LEM LV 25-P 电压传感器和 LA 25-NP 以及电流传感器分别测量交流电压和电流。 我发现、根据 C2000 ware 中提供的原理图、Launchxl F28379D 的 ADC 范围介于0V 至3V 之间。 是这样吗? 如果有任何参考设计可用于此类传感器(提供双极输出)的输入信号调节、请指导我实现这一目标。 谢谢你

此致、

Thilesh de Silva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Thilesh de Silva ">根据 C2000 ware 中提供的原理图、我发现 Launchxl F28379D 的 ADC 的电压范围为0V 至3V。 是这样吗?

    是的。 从 VREFLO 到 VREFHI 的0-3V

    [引用 user="Thilesh de Silva"]如果有任何参考设计可用于此类传感器(提供双极输出)的输入信号调节[/引用]

    您必须使用运算放大器电路将 LEM 输出转换为0-3V 即0-1.5V (负半)和1.5-3V (正半)

    查看此内容:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Thilesh、

    为了帮助设计信号调节电路、您还可以在精密放大器论坛中提问(它们应该能够在电路设计和运算放大器选择方面提供帮助)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gautam
    感谢您的回复以及您提供的指导。 我将介绍该参考设计

    此致
    Thilesh de Silva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Devin
    感谢您的回复和宝贵的建议。 我将在精密放大器论坛中提出一些问题。

    此致、
    Thilesh de Silva