请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 早上好、使用适用于 TMS320F28379D-PTP 的引脚多路复用器工具的云版本、我尝试将 GPIO24配置为 SPISIMOB、同时将其连接到 Inut X-BAR 以实现 EnDat。
PinMuxtool 会发出引脚冲突、因为该引脚已分配给 SPISIMOB。
在文献中,似乎应该可以将输入 XBar 连接到任何 GPIO,不管引脚复用中分配的功能是什么,问题是什么?
谢谢。
Giuseppe Ferrando。