This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:引脚多路复用器实用程序输入 X-BAR

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698667/tms320f28377d-pin-mux-utility-input-x-bar

器件型号:TMS320F28377D

早上好、使用适用于 TMS320F28379D-PTP 的引脚多路复用器工具的云版本、我尝试将 GPIO24配置为 SPISIMOB、同时将其连接到 Inut X-BAR 以实现 EnDat。

PinMuxtool 会发出引脚冲突、因为该引脚已分配给 SPISIMOB。

在文献中,似乎应该可以将输入 XBar 连接到任何 GPIO,不管引脚复用中分配的功能是什么,问题是什么?

谢谢。

Giuseppe Ferrando。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的理解是正确的。 这是 GPIO24作为 SPISIMOB 和输入 X-Bar 的有效用法。
    我们将检查 Pinmux 工具中是否存在允许此配置的任何限制、并返回给您。

    Bharathi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 pinmux 工具不支持此功能、但这是有效配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、如果在解决 Pinmux 工具限制以支持此配置方面遇到任何问题、敬请告知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,您是否计划纠正云应用程序上的错误? 但是、无需选中复选框即可记住引脚编号、只需跟踪引脚编号即可。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、在本例中、输入 XBar 的配置必须在 Pinmux 之外完成。
    未来可能会增强 Pinmux 实用程序以支持输入 Xbar + GPIO 多路复用功能。  

    Bharathi。