请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 尊敬的所有人:
对于 X 射线医疗设备、我正在重新设计近20年前设计的产品的电子电路板。 其中一个板上有 一个浮点 DSP TMS320C31。 该组件已被长期淘汰、现在很难找到、因此我们希望得到一个"仍然有效"的替代器件、但我们还需要尽可能减少电路重新设计和固件迁移活动。
所有板逻辑 IC 的工作电压均为5V (DSP 本身)、但我们可以管理需要其他电源电压的组件。
为了最大限度地减轻为此 DSP 编写的代码(使用 大量关键的硬实时代码以汇编语言编写)的迁移负担、指令集兼容组件是最佳解决方案。
您是否可以为 我提供支持、以确定 最适合 我的需求的 DSP 组件?
非常感谢您的支持、
传真