This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320C31浮点 DSP 替代产品。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673507/tms320f280049-tms320c31-floating-point-dsp-replacement

器件型号:TMS320F280049

尊敬的所有人:

对于 X 射线医疗设备、我正在重新设计近20年前设计的产品的电子电路板。 其中一个板上有  一个浮点 DSP TMS320C31。 该组件已被长期淘汰、现在很难找到、因此我们希望得到一个"仍然有效"的替代器件、但我们还需要尽可能减少电路重新设计和固件迁移活动。

所有板逻辑 IC 的工作电压均为5V (DSP 本身)、但我们可以管理需要其他电源电压的组件。

为了最大限度地减轻为此 DSP 编写的代码(使用  大量关键的硬实时代码以汇编语言编写)的迁移负担、指令集兼容组件是最佳解决方案。

您是否可以为 我提供支持、以确定 最适合 我的需求的 DSP 组件?

非常感谢您的支持、

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您能获得的最接近的是使用67x DSP 内核的 C6000 DSP
    www.ti.com/.../products.html C67x

    但这只是一个猜测...

    它肯定不会是 C2000实时控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传真、

    TMS320C31是一款旧器件、正如 Chris 指出的、C67x 系列可能是一个不错的选择。 如果您正在寻找 C2000器件、请参阅以下内容:

    www.ti.com/.../products.html

    在这里、您将能够为您的应用选择各种外设。 与 C31类似、我们有浮点器件、其中包含 DMA。 但是、C31是一种基于寄存器的架构、C28x 是一种基于累加器的架构、具有基于寄存器的可用控制律加速器。

    但愿这对您有所帮助。

    - Ken