This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDC3359 PLC 节点配置

Guru**** 2619545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699912/tmdsdc3359-plc-node-configuration

你(们)好

我有一个 TMDSPLCKITV4-CEN、我想使用数据集中器 TMDSDC3359将这两个调制解调器配置为服务节点。 在解释视频中、配置通过使用 RS-232连接的 V3套件完成。 V4没有 RS-232接口。 如何使用 V4 PLC 调制解调器进行服务节点配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 V4套件上、这是通过插入基板上的迷你 USB 插孔并运行零配置 GUI 来完成的。

    这应该在文件 TI_G3_QSG.pdf 中 PLC 安装文件夹结构中的 Docs 子目录中进行介绍。
    之后、请参阅位于同一位置的零配置 GUI 用户指南。

    此致、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要知道 v4模块(TMDSPLCKITV4-CEN)是否与配置为服务节点的 TMDSDC3359兼容、或者是否只能与 V3兼容。

    数据集中器和 PLC 模块(V3)之间的连接通过 RS-232接口实现、但 V4模块仅具有 USB。