请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你(们)好
我有一个 TMDSPLCKITV4-CEN、我想使用数据集中器 TMDSDC3359将这两个调制解调器配置为服务节点。 在解释视频中、配置通过使用 RS-232连接的 V3套件完成。 V4没有 RS-232接口。 如何使用 V4 PLC 调制解调器进行服务节点配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我有一个 TMDSPLCKITV4-CEN、我想使用数据集中器 TMDSDC3359将这两个调制解调器配置为服务节点。 在解释视频中、配置通过使用 RS-232连接的 V3套件完成。 V4没有 RS-232接口。 如何使用 V4 PLC 调制解调器进行服务节点配置?