请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件: TPS3806I33-Q1
您好、Sirs、
关于 TMS320F28335勘误表问题:内存可能在加电后 XINTF 模块运行错误。
我们有两个问题、如下所示
1> 为什么这个问题只在某些芯片中发生?
2> 为什么更改 XCLKOUT 的设置会改善问题?
非常感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sirs、
关于 TMS320F28335勘误表问题:内存可能在加电后 XINTF 模块运行错误。
我们有两个问题、如下所示
1> 为什么这个问题只在某些芯片中发生?
2> 为什么更改 XCLKOUT 的设置会改善问题?
非常感谢您的支持。
嗨、Tommy、
非常感谢您的回复。
现在、我们使用 了 TPS3806I33-Q1 RESET IC 连接到 TMS320F28335 XRS 引脚。 我们 在1.2ms 左右测量了复位时间、该时间匹配低于规格。
我们按照以下链接修改要测试的代码。 问题已解决。
您能提供更多详细信息?我们需要它来确认最终客户。