This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335勘误问题:内存可能在加电后 XINTF 模块的操作不正确

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TPS3806I33-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672539/tms320f28335-tms320f28335-errata-issue-memory-possible-incorrect-operation-of-xintf-module-after-power-up

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TPS3806I33-Q1

您好、Sirs、

关于 TMS320F28335勘误表问题:内存可能在加电后 XINTF 模块运行错误。  

我们有两个问题、如下所示

1>    为什么这个问题只在某些芯片中发生?

2>    为什么更改 XCLKOUT 的设置会改善问题?

 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、

    当任何模块未正确复位时、某些内部逻辑将具有未知的未初始化"随机"值。 某些[随机]值对整个模块是有利的、而其他值可能会产生不利影响。

    对于上电期间的错误复位、随机值的统计首选项(在器件之间会有所不同)可以是逻辑1或0。 造成这种情况的一个原因是在内部逻辑网络上工作的寄生泄漏。 例如、如果流向 VDD 的泄漏电流比流向 VSS 的泄漏电流强、则网极很可能在加电时解析为逻辑1。

    关于您的问题、您可以预期会看到器件之间的行为变化、这取决于它们各自的趋势、即将未初始化的逻辑解析为良性或有害的值。

    我将不推测为什么更改 XCLKOUT 可能会改善不当复位 XINTF 模块的行为。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

             非常感谢您的回复。

            现在、我们使用 了 TPS3806I33-Q1 RESET IC 连接到 TMS320F28335 XRS 引脚。 我们 在1.2ms 左右测量了复位时间、该时间匹配低于规格。

    我们按照以下链接修改要测试的代码。 问题已解决。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/596465/2192726?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tms320f28335%20power%20up%20hand#2192726

    您能提供更多详细信息?我们需要它来确认最终客户。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、

    我将向 Vivek 询问有关该主题的信息。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、

    Vivek 告诉我、您在另一个线程中引用的问题也通过遵循建议解决方法得到了解决、并且没有进行额外的调查来解释其某些器件为何受到 XCLKOUT 时钟频率的影响。

    Tommy