您好!
我正在设计一款高功率、多通道、非隔离式、基于 SiC 的升压转换器。 因此、架构和开关方案将像这些东西一样简单明了(用于电压控制的占空比控制和用于交错的异相开关)。 短路保护将通过栅极驱动器以分立方式进行处理。 最初我去 C2000、因为它是一种大功率/高功率设计、但我的团队规模很小、我们在 Hercules 处理器系列方面拥有丰富的经验。 因此、我想了解 C2000系列是不是更好选择的主要原因、以及是否有任何必须具备的功能超过了学习整个新架构的需要、或者 Hercules 是否足够。 赫丘利斯似乎有很多易于控制的 PWM 输出和很多 ADC 通道、但是 C2000是针对开关应用定制的、我担心有一些未知的未知未知未知因素会使我的线路被压低。 我不关心成本(对于我的应用而言、具有足够 IO 的 C2000将是10美元、而类似的 Hercules 将是30美元)。 有没有人可以简要介绍一下 C2000可能具有的某些无法在 Hercules 中复制的功能、因为这些功能与直接升压转换器相关?