This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:用于高功率升压转换器的 Piccolo 与 Hercules

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700323/tms320f28075-piccolo-versus-hercules-for-high-power-boost-converter

器件型号:TMS320F28075

您好!

我正在设计一款高功率、多通道、非隔离式、基于 SiC 的升压转换器。  因此、架构和开关方案将像这些东西一样简单明了(用于电压控制的占空比控制和用于交错的异相开关)。  短路保护将通过栅极驱动器以分立方式进行处理。  最初我去 C2000、因为它是一种大功率/高功率设计、但我的团队规模很小、我们在 Hercules 处理器系列方面拥有丰富的经验。  因此、我想了解 C2000系列是不是更好选择的主要原因、以及是否有任何必须具备的功能超过了学习整个新架构的需要、或者 Hercules 是否足够。  赫丘利斯似乎有很多易于控制的 PWM 输出和很多 ADC 通道、但是 C2000是针对开关应用定制的、我担心有一些未知的未知未知未知因素会使我的线路被压低。  我不关心成本(对于我的应用而言、具有足够 IO 的 C2000将是10美元、而类似的 Hercules 将是30美元)。  有没有人可以简要介绍一下 C2000可能具有的某些无法在 Hercules 中复制的功能、因为这些功能与直接升压转换器相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我不是 Hercules 器件方面的专家、但以下几点是您进行此评估的基础:

    PWM 同步:C2000 PWM 可在多个 PWM 之间提供轻松的硬件同步、从而在相位之间实现良好的交错。 我相信 Hercules 器件也可以提供这种同步。 如果您计划实现频率抖动、则需要考虑其他一些注意事项。 我帮助客户使用 C2000 PWM 完成了这些工作。

    2.控制带宽(环路 ISR 频率)-我假设您有一个电压环路。 例如、当单个电压环路以100kHz 的频率运行时、您应该不会遇到任何上述任一选项的问题(CPU 性能方面的问题)。 如果您有多个控制环路或更高的控制带宽要求、则必须评估 CPU (和/或 CLA)是否能够满足所有环路的时序要求。

    3. ADC - C2000 ADC 允许 ADC 转换启动(SOC)触发与 PWM 开关周期同步。 这可以最大程度地降低开关噪声对 ADC 结果的影响。 我相信 Hercules ADC 也能提供这一功能。  

    我想您正在查看合适的器件。 这可能不是一个简单的决定、但我希望上面的内容能有所帮助。

    Hrishi