Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379S 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
使用 MCU TMS320F28379S 调试电路板时出现错误。
C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)
成功加载后、运行程序时出错。
我的程序只能以20MHz 运行。 如果我的 PLL 频率超过50MHz、程序将无法运行、控制台将报告错误代码。
我尝试检查 JTAG 引脚的完整性、但它不起作用。