This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:调试探针错误

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700010/ccs-tms320f28379s-debug-probe-error

器件型号:TMS320F28379S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用 MCU TMS320F28379S 调试电路板时出现错误。

C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)

成功加载后、运行程序时出错。  

我的程序只能以20MHz 运行。 如果我的 PLL 频率超过50MHz、程序将无法运行、控制台将报告错误代码。

我尝试检查 JTAG 引脚的完整性、但它不起作用。