主题中讨论的其他器件:C2000WARE
从 C2000ware 获取此示例项目时遇到问题。 以下是我已执行的步骤:
1) 1)使用 CCS7编译了程序。 我已使用 LED 作为工作程序的指示器。
1) 1)将 controlCARD 上的 SW1开关配置为 SCI 引导模式(GPIO72"0";GPIO84"1")。
2)将串行电缆连接到 GPIO28和 GPIO29 (因为我使用这2个引脚进行 UART 通信、如参数"SCI_BOOT_ALTERRAPON"的示例程序所示)
3) 3)使用 hex2000.exe 转换了 program.out 文件。 我使用的命令是"hex2000 -boot -sci8 -a program.out"、它创建了一个通过 Realterm 转储的"program.A00"文件。
4) 4)使用波特率为9600的 Realterm 连接并发送了一个"A"、正确接收了回波。
5) 5)已发送文件。 注意到 LED 未按程序设计的那样工作。
在尝试此示例代码时、我是否忽略了任何可能的步骤? 或者、我是否在上述步骤之一中犯了一些错误? 我们非常感谢您的任何反馈或建议。