This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TI 28377D#39;s EMIF 接口与 ET1100 8位 uC 通信

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699708/ccs-ti-28377d-s-emif-interface-communicate-with-et1100-8-bit-uc

工具/软件:Code Composer Studio

Santosh Athuru,此问题的结论是 :Emif1Regs.ASYNC_WCCR.bit.WP0 = 1;  在 etherCAT_SLAVE_C28x_hal.c 中错误。

EtherCAT 关于 ET1100硬件 SEC III 的数据表显示 BUSY 为低电平有效。但在 TMS28379D 上、EM1WAIT1为高电平有效、因此正确的方法是将 WP=0设置。

我的理解是对的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richie、

    正确的做法是、需要在 EMIF 中将 WP0设置为"0"、以使其变为低电平有效。  我看到 ET1100中还有一个配置寄存器用于改变 BUSY 信号的极性。

    我需要向设计专家咨询是否更改了此配置。 他正在度假,将在一周后回来。 如果您有此设置 ,那么您还可以尝试 读取该寄存器值 吗?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek Singh,感谢您的完整答复。 很明显。

    此致。

    Richie