This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:将 M3 SCI 接口与 LCD 配合使用

Guru**** 2943170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699537/ccs-f28m36p63c2-using-the-m3-sci-interface-with-the-lcd

器件型号:F28M36P63C2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试连接 Crystalfontz_CFAL1602C LCD。 它的驱动器/控制器 IC 可通过 SPI 实现4位并行、8位并行和串行通信。 我目前正在设计电池充电器的软件、我在设计中使用了很多 C28外设和 GPIO 来生成 ePWM 和 ADC 转换。 我想使用 C28 SPI 外设与 LCD 进行交互、但现在我觉得最好使用主 SCI 外设、而不是将我的 C28与更多的功能相结合。 是否可以通过使用 SCI 主器件外设来实现此目的? 它与 C28中的 SPI 接口有何不同?

谢谢、

Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srini,

    如您所知、您的 LCD 驱动器/控制器设计用于 SPI 而不是 SCI。 没有办法使用 SCI 复制 SPI 函数。 要详细了解通信模块之间的差异(请注意它们根本不兼容)、请参阅 F28M36x TRM 中的相应章节、该章节可在以下位置找到:

    www.ti.com/lit/SPRUHE8

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srini,

    不用客气。

    - Ken