请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F28M36P63C2 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试连接 Crystalfontz_CFAL1602C LCD。 它的驱动器/控制器 IC 可通过 SPI 实现4位并行、8位并行和串行通信。 我目前正在设计电池充电器的软件、我在设计中使用了很多 C28外设和 GPIO 来生成 ePWM 和 ADC 转换。 我想使用 C28 SPI 外设与 LCD 进行交互、但现在我觉得最好使用主 SCI 外设、而不是将我的 C28与更多的功能相结合。 是否可以通过使用 SCI 主器件外设来实现此目的? 它与 C28中的 SPI 接口有何不同?
谢谢、
Srini.